欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

不锈钢制升降机的特点与注意事项

  • 2024.03.21 10:30:20
  • 米思米
  • 1404

 不锈钢制升降机                                                                                                                                           

用于辅助搬运重物、货架装卸、原料投放的辅助作业用台车。

不锈钢制升降机的特点与注意事项

特点

· 尤其适合在食品和药品生产现场或无尘室等洁净区域使用。

· 未做涂装处理的不锈钢不会出现涂装碎片脱落,因此非常适合用于食品以及药品等需要避免异物混入的作业环境。

不锈钢制升降机的特点与注意事项

保养

液压升降机,需要定期换液压油并对各部件加油润滑。此外,液压缸中使用的垫圈类会发生磨损,磨损时需要更换。

 

小知识 关于HACCP、GMP

· 如果有HACCP、GMP合规或洁净度要求,则需要考虑采用本产品。

· HACCP是美国于1960年代开发的食品卫生管理方法,用于确保太空食品的安全。

· GMP是英文 GOOD   MANUFACTURING PRACTICE 的缩写,中文含义是“良好生产规范”。世界卫生组织将GMP定义为指导食物、药品、医疗产品生产和质量管理的法规。

“HACCP的基础”

HACCP方法是一套系统化的质量管理方法,通过预测从原料进货到生产、出货全流程中的危害,相应确定防止(预防、减少、降低至可接受的水平)此类危害的重要管理点(CCP),然后对这些要点予以继续性的监视和记录(监控),一旦发现异常,立即采取措施予以解决,从而将不良产品的出货消弭于未然。

不锈钢制升降机的特点与注意事项

 

 

注意事项

请注意,即使工件的重量在其承受能力范围内,根据工件本身的尺寸以及是否存在偏负载,所选择的升降机也会有所不同。

要点如下!

· 请确认搬运对象的最大重量(kg)。

· 请确认搬运对象的形状、大小(mm)。

· 请确认叉臂使用高度(升降范围)(mm)。

(请确认叉臂的最低位、最高位。)

· 请确认升降操作是手动还是电动。


 


选型工具

热卖产品Hot selling products

提及商品

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities